请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC7812B 主题中讨论的其他器件: TMP461
我正在尝试将 MMBT3904与 AMC7812B 的远程温度传感器功能结合使用。 在设计 PCB 布局的过程中、我搜索了布局指南;但是、我在数据表和 EVM 用户指南中都找不到一本。
关于我的询问:
(1) D+和 D+连接是否需要100 Ω 差分布线?
(2) AMC7812B 和晶体管之间在保持有效远程温度感测的同时允许的最大布线距离是多少?"