This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812B:AMC7812B:远程温度传感器

Guru**** 1178870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259868/amc7812b-amc7812b-remote-temperature-sensor

器件型号:AMC7812B
主题中讨论的其他器件: TMP461

我正在尝试将 MMBT3904与 AMC7812B 的远程温度传感器功能结合使用。 在设计 PCB 布局的过程中、我搜索了布局指南;但是、我在数据表和 EVM 用户指南中都找不到一本。

关于我的询问:

(1) D+和 D+连接是否需要100 Ω 差分布线?

(2) AMC7812B 和晶体管之间在保持有效远程温度感测的同时允许的最大布线距离是多少?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    此数据表是在我们开始在数据表中设置应用部分之前创建的。 您可以查看 TMP461数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp461.pdf。  本数据表包含一个布局部分、其中包含有关远程温度传感器布局的信息。  

    1) 1)这不是必需的、但建议使用差分布线。  

    2) 2)理想情况下、该器件应尽可能靠近远程晶体管。 TMP461数据表中推荐使用<8英寸布线和>8英寸布线。

    谢谢。
    埃林