This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:应用手册 SNAK010 - 2022年4月(TID 测试报告)

Guru**** 1377380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259183/adc128s102-sep-application-note-snak010-april-2022-tid-test-report

器件型号:ADC128S102-SEP

在附录(第5页和以下)中、测得的参数没有明确地衰减、特别是在测试条件下。 参数的名称提示一些测试条件、但不明确。

示例:

  • DNL_MAX_16M_5V (第26页)
  • DNL_MAX_3P2M_5V (第35页)

我想它是 DNL 最大值(正)、时钟为16MHz 或3、2MHz 和基准电压为5V =>是否正确? 这意味着"3P2M"、它是3点2 MHz 吗????

同样的问题:

  • DNL_MIN_16M_5V (第28页)
  • DNL_MIN_3P2M_5V (第36页)
  • INL_MAX_16M_5V (第29页)
  • INL_MAX_3P2M_5V (第37页)
  • INL_MIN_16M_5V (第30页)
  • INL_MIN_3P2M_5V (第39页)

其他示例:失调电压误差。 我认为这些参数是基准电压5V 时的偏移误差、时钟16MHz……那怎么办? 区别是什么? 0K/0.5意味着什么????

  • OFF_ERR/5.0/3/16MHz/0K/0.5 (第66页)
  • OFF_ERR/5.0/8/16MHz/0K/0.5 (第68页)

满量程误差也是如此:

  • FSR_ERR/5.0/3/16MHz/0K/0.5 (第67页)
  • FSR_ERR/5.0/8/16MHz/0K/0.5 (页69)

其他示例:输入漏电流(页9-15和17-25)

  • A (I)_ON_VDD/5.25/0/0/0的 I= 1、2、3...8 =>输入泄漏电流(基准电压5、25V、输入电压5、25V (导通))...0/0/0的结果是什么??是否所有其他输入都关闭(0V)?
  • A (I)_OFF_GND/5.25/5.25/0/0/0的 I= 1、2、3...8 =>输入漏电流、基准电压5、25V、输入电压5、25V (关断、它应该是0V???)...0/0/0的意思是什么???所有其他输入都关闭(0V)

其它参数未分析。

结论:请有人向我解释上述参数的测试条件(甚至附件所有参数的测试条件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:

    我们正在跟踪文档的作者、以便为您获取详细信息。