This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102、最小采样率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259850/adc128s102-adc128s102-minimum-sample-rate

器件型号:ADC128S102

此器件的最低采样率是否为50ksps?  我知道这是该部件的-SP space 版本。

数据表令人困惑、其中指出最小采样率(连续) 为500ksps、典型采样率(连续) 为50ksps。  这没有道理。  我怀疑这是印刷错误的。

 500ksps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    是的、这是一个拼写错误。  正是由于 National Semi 的数据表采用了这种方式、此处是原始页面:

    原始数据表使用"典型值"和"限值"作为列标题。  限制基于页面顶部的条件。  在完成 TI 格式化后、即进行移植、因此我们将研究修复这一问题。  感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    不过、一个问题是最小采样率是500kHz 还是50kHz?

    我提出这个问题的原因是、ADC128S102-SEP (防辐射器件)的最小采样率为50SPS (不过、您是否会验证)。  其采样率范围是50ksps 至1Msps。  

    为什么-SEP 器件的范围与 COTS 器件的范围不同?  SEP 器件的范围越宽、似乎意味着器件的性能越高、通常情况是相反的、您放弃了耐辐射性能。

    COTS ADC128S102最小采样率是否为50ksps?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我制作了一个拼写错误、-SEP 最小范围是50ksps、而不是50sps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么它将是50ksps。  实际上可以降低一点速度、但采样保持电容器上的泄漏问题开始发挥作用。