您好、TI 专家。
<1>我的客户想使用 MCU 来 控制 DDC264、但我发现 MCU 无法 正常运行"10MHz 中断功能"来在 CLK 下降沿±10ns 内切换 CONV。
所以我想用主动晶体振荡器和分频器来产生系统 CLK 和 CONV 信号、我应该注意哪个主动晶体振荡器参数?换句话说、我应该提供什么样的信号、比如电压、电流等等...
<2>我看到模拟输入和采样连接器之间的电路不是蛇形布线、以在 DDC264EVM 板中产生相同的阻抗。当测试同一个采样时、它是否会在不同通道中产生明显的差异? 如果我尝试控制相同的阻抗,我应该设置什么阻抗,100欧姆±10或...