This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:斜坡使用。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259508/adc3660-ramp-usage

器件型号:ADC3660

这样、我能够读取和写入寄存器、并配置了 ADC3660、以 SDR 单线模式输出真正的16位数据。

一切看起来都可以。
我可以打开斜坡并捕获它。 调节斜坡并查看其变化。

我可以切换到自定义、打开和关闭单个位、然后查看和捕获它。

然后、我可以切换回数据并看到一些噪声。

截止今天。

现在、当我写入寄存器16时、它似乎全是0进入自定义模式、然后卡住。

读取寄存器14 15和16都会为我提供5C。

我尝试写入这些寄存器、但它们仍返回5C。   

我可以运行初始化脚本、该脚本会重置寄存器、我会返回到中的数据并且会看到一些噪声。

14 15和16都返回00。

我将01写入寄存器14、它返回5C、15和16仍然为00

我写一个01到寄存器15,它返回5C,16仍然为00

我将48写入寄存器16、它返回5C。

它们都是5C、除了复位它、我无法改变它。

发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    为了 说明这一点、您在某一时刻在斜坡模式下成功捕获了良好的数据。

    您是否尝试过重启器件和采集解决方案? 您是否正在使用定制设计?

    此致、Amy