This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:ADS5294 Linux 驱动程序

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, ADS5294EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259538/ads5294-ads5294-linux-driver

器件型号:ADS5294

您好!

有人知道适用于 ADS5294的 Linux SPI 驱动程序吗?  

谢谢  

拉赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lach:  

    ADS5294没有 Linux SPI 驱动程序。  

    ADS5294EVM 配置为仅用于 Windows 操作系统。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克