This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:负载电容器选择

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259030/ads52j90-load-capacitor-selection

器件型号:ADS52J90

您好!  

我使用 ADS52J90、并将 LVDS 连接到另一个电路板上的 SoM。  我注意到、数据表指定了每个输出端和接地端之间有一个4pF 负载电容器。 我想知道该值是从哪里得出的? 此外、该电容器是应尽可能靠近 ADS52J90 LVDS 驱动器放置、还是更靠近 SoM 放置?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、  

    4pF 负载电容器仅假定为 LVDS 表征期间的典型迹线负载、因此在规格表中提到。  

    然而、不建议在 LVDS 走线上使用这样的负载电容。 您只需使用100欧姆电阻器端接差分迹线、如下所示。 此100欧姆电阻应位于(或尽可能靠近)您的 SoC 或 FPGA 内部。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克