This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:电源问题

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257903/ads1298ecgfe-pdk-power-supply-issue

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

您好

我们曾尝试使用 RPS 为 EVM 供电(我们没有电源适配器)。 但当我们加电时、RPS 电压从6V 下降至4.8V 并导致电路板发热?
在此问题上、您可以帮助我吗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 RPS?

    您提供了多大的电压?

    您是否以正确的极性和方向连接了+和-?

    请遵循用户指南、确保正确提供电源电压。 而且电路板上没有什么短接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RPS 是稳压电源。 我们通过 RPS 为电路板提供6V、500mA 电源。 正确。 我们已使用万用表进行交叉检查。 它显示6V 直流。 当我们连接到电路板时、电压会下降、而电路板下方的 U5器件会发热。 请告诉我答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否触摸/更改了 EVM 上的任何跳线分流器?

    如果是、 首先遵循用户以在默认设置中分流所有跳线。

    将电源连接到 EVM 时、您设置了什么电流限制设置以及电流消耗是多少?

    MMB0板是否也连接到 ADS1298EVM?

    谢谢