This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1EVM:连接 PHI 后、与 ADS131B04Q1-EVM 的通信正常

Guru**** 2648475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259688/ads131b04-q1evm-communication-with-ads131b04q1-evm-works-when-phi-is-attached

器件型号:ADS131B04-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131B04-Q1LP5907

您好!

我注意到、当连接 PHI 后、即使 PHI 未通电、与 ADS131B04Q1-EVM 的通信也能更可靠地工作(特别是复位命令)!

我将分别从 MCU 开发板使用 TP1和 TP2为电路板供电、以用于 AVDD 和 DVDD。 我删除了 R45。 除了 digital.CLK 外、J6上的所有接头引脚都在使用、因为我将使用板载8.192 MHz 振荡器。

这有什么明显的原因吗? 您能否提供 PHI 板的原理图? 我只是想确保 FPGA 不提供一些我缺失的额外信号、因为我打算在特定设计中使用 ADS131B04 ADC、因此需要对固件充满信心。

谢谢。

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim Guite:

    如果您要将外部控制器与 ADS131B04-Q1 EVM 一起使用、请断开 PHI 板。 尽管您已经从 EVM_DVDD 网络断开电源、但控制信号可能会对部分 PHI 板反向供电、因为它们仍处于连接状态。

    在连接 PHI 的情况下、RESET 命令可以更好地工作的原因也不明确。 这似乎实际上掩盖了传感器本身的

    控制器卡和 EVM 之间是否具有牢固的接地连接?

    此外、复位命令会发生什么情况? 它是否从控制器正确发出、但器件未复位? 可能有助于查看数字通信、以便我们能够诊断任何潜在问题。 如果您有 Saleae 逻辑分析仪、则可以向我们发送.Sal 文件以供审核(请在压缩的文件夹中包含、不要直接将.Sal 文件上传到 e2e)

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、感谢澄清! 接地连接应相对良好、因为它通过跳线引脚进行连接。 电源连接- AVDD 和 DVDD -有点脆弱、因为它们只是强制通过测试点、但没有真正安全或正确连接。 我可能会在明天焊接它们、看看这是否有用。 我认为通过 TP1和 TP2的3.3V 应该足以为 ADC 供电吗? 即、不需要由 PHI 提供的5V 连接?

    当 IC 启动时、我可以在首次通信时看到0xFF44消息、表示最近复位。 当我脉冲 SYNC/RESET 线路为低电平时、它似乎也会触发复位、但有时会忽略复位、读取寄存器和写入寄存器等命令、只会向所有这些返回0x050F 的状态。 我发现在连接 PHI 板但未通电时、它更加可靠(因此我的问题是)。

    如您所说、我的设置中的某个位置可能存在硬件问题。 当我尝试通过试验电路板添加更多跳线连接以包含逻辑分析仪时、通信会变得非常混乱。 同样、如果我不遗漏任何明显的东西、在我的终端可能会出现硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim Guite:

    在正常情况下、连接逻辑分析仪不应影响通信、因此这听起来很像硬件问题。 如果您希望发送可能有助于排除一些问题的设置图片、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、很有道理。

    您能否确认通过 TP1和 TP2的3.3V 电压应足以为 ADC 供电? 即、不需要由 PHI 提供的5V 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim Guite:

    是的、您可以使用3.3V 电压为 ADS131B04-Q1上的 AVDD 和 DVDD 供电。 实际上、这是所需的配置、符合下面 ADC 数据表中显示的建议运行条件表。 来自 PHI 的5V 通过 LP5907 LDO 降压至3.3V

    -Bryan