This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:MMB0板无电源 LED 亮起

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: REG104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259547/ads131e08evm-pdk-mmb0-board-no-power-leds-on

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:REG104

您好!

当通过 J2电源插孔为 ADS131E08EVM 提供的 MMB0电路板供电时、我注意到没有电压轨 LED 亮起。 只有七段显示屏 U10亮起。 我在3.3V 测试点测得的电压约为300mV。 我正在使用的电源的额定输出为12V 和1A、这应在所需的规格范围内。  

我是否缺少正常功能所需的任何东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily Marcelo:

    您是否可以通过 MMB0上的桶形插孔连接器(J2)尝试使用较低电压的电源(例如9V)? 如果没有、请尝试使用 J14直接为 MMB0施加+5V 电源。 使用外部工作台电源为 J14供电时、确保移除跳线 J12、设置 J13跳线、并向 J14上的正确引脚施加电压。 下图显示了这种情况:

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我通过 J2使用9V 电源、并出现了与之前相同的问题。 在移除 J12并设置 J13跳线后、通过 J14使用外部工作台电源时会发生同样的情况。 使用工作台电源、我在+3.3V 测试点测量大约0.109V。

    还有什么我应该尝试的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily Marcelo:

    您在哪里测量+3.3V 电压? 将工作台电源施加到 J14之后、您应该能够探测 MMB0上的 J5接头(移除 E08 EVM 子卡)并测量3.3、1.8和5V、如下图所示。 请注意、该图显示跳线为 J3、因为它取自不同的子卡、而不是 MMB0。

    如果您使用外部5V 电源、并且在这些引脚上没有看到任何电压、则可能是电路板电量耗尽

    您还可以向我发送您的设置图片、以便我查看是否有任何问题

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我之前使用 J6上的点来测量+3.3V。 探测 MMB0上的 J5接头、+5V 和+1.8V 出现正确。 我仍在 J5的+3.3V 引脚上测量大约0.109V。

    以下是我的设置图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily Marcelo:

    有趣的是、5V 电源可正常工作、但3V3无法正常工作。  下面是 MMB0原理图中显示3V3生成位置的部分。 您能否在 MMB0通电的情况下探测这些引脚、看看电压是否正确? 具体而言、C41和 R15应提供3V3电压。

    如果您没有获得正确的电压、则 TPS70302可能已损坏(您也可以探测1.6V 网络、以查看此 LDO 是否完全不起作用)。 您可以尝试向 LDO 附近的其中一个点施加外部3V3电压、甚至向 J5接头

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    在引脚处进行探测、我在3V3测得大约0.109V、1.6V 网络上几乎没有电压。

    提供外部5V 和3.3V 电压会导致除1.6V 亮起外的所有 LED 亮起。 我猜测、1.8V 由单独稳压器上的5V 电源轨生成、而3.3V 和1.6V 都由 TPS70302提供、这将解释为什么只有1.6V 保持关闭。  

    看看您发送的图像、看起来 U5会将来自 J2电源插孔的输入电压调节到5V。 我检查了 U5的输入和输出引脚是否短路、因此 TPS70302可能因过压而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily Marcelo:

    感谢您执行这些测试、我们似乎已经确定了 REG104在电路板上发生的情况(您对1.6V 和1.8V 电源轨的假设是正确的)

    如果您想使用现有的 MMB0板、可以在 MMB0上安装 J6接头并提供外部3.3V 电压。 我还可以为您提供替换板、但这可能需要一周的时间才能到达。 如果您希望采用这条路线、我将请我们的销售团队离线与您联系。 请告诉我。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的帮助! 如果可能、我希望派送一块替换板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily Marcelo:

    好的、我将努力做到这一点。 您能给我提供您的电子邮件地址吗? 如果您不想在公共 e2e 论坛上提供此信息、可以通过私人消息将其发送给我。 你可以通过悬停在我的名字(Bryan Lizon86),然后选择"请求友谊"来完成。 这样、我们就可以向其他人发送

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily Marcelo:

    另外一个注意事项:当您收到新电路板时、我会使用电压较低的交流电源适配器(<=9V)、或者使用 J14端子块为 MMB0供电。 REG104具有热关断模式、当输入电压和输出电压之间的差异较大时(例如、12V --> 5V)、会因功耗过大而触发

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的建议、我很可能 使用 J14块为新电路板供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米莉听起来不错