This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:请检查 ADS54J69的测试图案

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247560/ads54j69-please-check-the-test-pattern-of-ads54j69

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件: LMK04828

尊敬的 TI 专家:

我的客户之前询问过 ADS54J69、但响应延迟了几天。

您可以查看此问题的状态吗? 时间表非常紧迫。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240436/ads54j69-output-is-not-detected-from-lmk04828

此外、请检查另一客户与 FPGA 结合的项目。 如果您能给我一些相关的例子、那将会很有帮助。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    是的、我正在检查这个问题。 Jim 退休了、所以我需要了解他离开客户的地方。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我要根据 Jim 的反馈来结束这个旧帖子。

    为清楚起见、请在此帖子上重申未解决的问题。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的支持。

    实际上、在我的客户首次开始评估时、我们有2个 cfg 文件。 下面是2个 cfg 文件;

    e2e.ti.com/.../2604.ADS54J69_5F00_2x_5F00_dec_5F00_lowpass_5F00_4222.cfg

    e2e.ti.com/.../8233.LMK_5F00_Config_5F00_Onboard_5F00_1000_5F00_MSPS_5F00_FPGA_5F00_100M.cfg

    首先、我的客户使用 ADS54J69和 JESD204B 设置、如下所示;

    以下是问题;

    1.请检查2个 cfg 文件、该文件表示整个设置均为 ADS54J69+LMK04828和 JESD204B (Xilinx FPGA 的 IP) LMFS 4222配置。

    (我的客户将外部 OSC 更改为100MHz、请参考其他 TI 工程师的建议。)

    2.在上述设置中,连接 ADS54J69和 FMC 连接器的 CLK 和 SYSREF 的预期频率是多少?

    3.使用"ADS54Jxx EVM GUI v1.8"软件设置测试图形模式位(6900位4)。 以下波形测量了 Xilinx JESD204B 4通道数据。 根据 ADS54J69数据表的图74、在模式重复的情况下对其进行了测量、如下所示。

    {0,001,000000200000010001}{8,000,80080008000} {8,000,80080008000} {8,000,80080008000}

    这个测量数据是否准确? 如果不是、应该测量什么?

    请检查此问题。 谢谢

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我已在实验室中进行了设置、我明天会向您介绍所发现的内容。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    对于问题1、由于 LMK04828中存在分频器、Jim 之前建议根据设计切换到100M 振荡器、以便获得该频率。 此外、我测试了 ADS54J69配置文件并能够获得捕获。 为了便于参考、我在这里附加了两个配置文件、我用于获取基线捕获。

    对于问题2、输出频率将基于配置 LMK04828所需的 GUI 设置/寄存器写入(在 GUI 中的 LMK04828 -> PLL2配置下)。 例如、连接 FMC 连接器的 LMK04828_CLK 频率-在我们的 原理图中、振荡器的频率为122.88 MHz。 按照 GUI 结构图、这个频率被乘以12、然后再乘以2、再除以12、得到了246.76 MHz 频率、然后我再次检查示波器。  

    对于问题3、我看到的测试模式与 Jim Saw 的测试模式不同、因此我将与我们的设计团队就该问题进行核实、然后再与您联系。

    此致、Amy


    e2e.ti.com/.../7331.LMK_5F00_Config_5F00_Onboard_5F00_983p04_5F00_MSPS.cfge2e.ti.com/.../8688.ADS54J69_5F00_2x_5F00_dec_5F00_lowpass.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的支持。

    我的客户又总结了这些问题。 请检查下面的问题。

    1.关于 ADS54J69 timimg

    如果 LMFS4222模式设置为仅使用 DA0/DA1通道、该怎么办。

    每个通道都是5Gbps/10位串行输出、这是否正确?

    2.关于 I/O 配置

    ADS54J69和 LMK04828的 Xilinx FPGA 连接配置如下所示。 是这样吗?

    3.关于通过1Gsps 示波器测量时钟

     - DCLKOUT0 (FPAG_JESD_CLK):测量的100MHz

     - SDCLKOUT1 (FPAG_JESD_SYSREFF):测量的3.9MHz

     - DCLKOUT12(CLK_LAO ):测量的100MHz ,但我需要125MHz 用于 Xilinx JESD204B Rx 数据流。  因此、将"CLKout 12和13"更改为32 -> 24

     - DCLKOUT2 (CLK ):未测量/可能是1GHz

     - SDCLKOUT3 (SYSREF):测量的3.9MHz

     -->请确认这些频率是否正确。

    4.关于 Xilinx 逻辑示波器测量的测试模式

    请确认此测试模式是否正确。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    问题1:

    要了解这一点、请参阅数据表第36页的表8。

    以最大500MSPS 速率运行、最大 FSERDES 速率将为:

    500MSPS -> 2倍抽取率-> 250MSPS * 16位* 1.25 (8b10b)= 5Gbps

    (请注意、这适用于通道 A 和通道 B、请参阅数据表中的图74)

    问题2:

    这些频率看起来没有问题、只需仔细检查它们是否满足 ADC 和 FPGA 的要求即可。

    问题3:  

    我仍在等待设计团队对预期测试图形的回答、但我通过了您的测量图形。

    感谢您的发送。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    我是 Astel dkkim、他请求技术支持。

    您是否确定通道 A (DA0/DA1)和通道 B (DB0/DB1)的四个信号以5Gbps 的速度传输到 FPGA?

    FPGA 使用 UltraScale+ Class、而 JESD204B PAI IP 是在5Gbps 4通道模式下设计和运行的。

    设置为 ADS54J69测试模式后、已发送的 Xilinx 逻辑探头工具结果以250Mbps 的速度显示。

    在 ADS54J69、LMK04828芯片设置脚本文件中是否存在与此现象相关的设置?

    希望能快速回复。

    此致、

    Dkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dkim、

    数据表第36页的表8显示了 5Gbps 时的最大 SERDES 速率。

    让我来和团队仔细核实一下导致速度为250Mbps 的原因。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:
     上周进行了其他测试模式测试、结果更好。

    页0x6900、地址00、位4=1、BI3 =1、结果是0x0001。
    2.页0x6900、地址02、数据=0x20、结果是0xb5b5重复写入

    上述结果是否正确?

    我何时会收到对我上一个请求结果的答复?

    此致、
    dkkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dkim、

    我向团队确认 SERDES 速率应该为5 Gbps。 您能解释一下您正在测量什么吗?  

    您正在使用的工具是否可能实际上在测量250Msps 而不是250Mbsps?  

    如果在1GHz 下输入时钟、然后使用 2倍抽取率 、预计将达到250MSPS。

    我已经使用 TI EVM、使用~1GHz 采样时钟在实验室中对此进行了测试、没有问题。  

    我还在努力从设计团队那里获得有关预期测试模式的答案、我应该在下周早些时候提供一个答案。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我仍在等待预期测试图形数据值。

    问题1:为什么检查预期测试图形数据值需要超过一个月的时间、这是 ADS54J69的功能之一?

    是否有任何有关 ADS54J69的其他文档?  

    该项目基于 Xilinx 的典型 JESD204B 应用和 TI ADS54J69 EVM 板开发而成。

    同时,发展历史总结如下。

    1. 我们从 TI 收到了 LMK04828 ADS54J69寄存器脚本文件、以应用 ADS54J69的 LMFS4222模式。

    问题2:LMK04828 DCLKOUT12是100MHz。

             通常、在5Gbps/4通道方法中、需要125MHz x 4采样才能接收500MSPS 数据。

             您为什么在100MHz 中提供脚本?

    问题3:请检查您发送的 LMFS222模式脚本文件以重新设置寄存器。

    1. 对于 LMFS4222模式、我们将 LMK04828 OSC (Y1)从122.88MHz 更改为100.00MHz。

     这里总结了到目前为止的发展情况。

     

    为了检查 Xilinx 串行器/解串器的性能、我通过 Xilinx ibert IP 对其进行了如下验证。

    如下面的测试结果所示、Xilinx FPGA 串行器/解串器中4个通道的每一个通道的5Gbps 接收性能都没有问题。

    问题4:您能否向我发送与您发送的脚本环境(OSC.= 100MHz、125MHz)相同的 ADS54J69评估环境的经验证结果?

     希望您能快速取得成果。

     此致、

    Dkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dkim、

    我仍在等待我们的设计团队给我提供有关预期测试模式的答案。  

    我 之前在实验中对此进行了设置、并为您提供了我用于获取基线捕获的配置文件。 不过、我们的 EVM 使用了122.88 MHz 振荡器、因此如果您使用的是100 MHz 振荡器、由于 LMK04828中有分频器、因此您需要考虑这一点。 如果您对 LMK04828的编程感到困惑或需要帮助、请考虑在 时钟论坛中发帖以获得支持。  

    不过、我可能能够找到解决方案、并会为您进行检查。   

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我对 ADS54J69输入/输出有一些问题。
    问题1:在 ADS54J69 EVM 评估环境中,向模拟输入(J3、J2)提供的电压范围是多少?

    该信号与 VCM 电压有何关系?

    问题2:ads54J69 16位数字输出格式是有符号输出还是无符号输出?

    您能否就这两个问题向我发送您拥有的任何技术文档?

    此致、

    dkkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dkim、

    关于您对测试模式的问题:

    请参阅此处的另一个类似帖子以供参考。 Jim 非常擅长解释预期的测试模式: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679520/ads54j42-ads-54j42 

    K 参数设置为16、这意味着在 4222模式下、图形将每32个样本重复一次。  

    我从示例32中的此处开始、图形将在每个多帧中重复一次。

    在通道1上、预期的测试图形将显示为:  

    样本32-33 -> 0x0001 (表示通道 A)

    Sample 34 -> 0x0001 (表示来自转换器1的样本1)

    样本35 -> 0x0002 (表示来自转换器1的样本2)

    采样36-63 -> 0x0000、然后 每32个样本重复一次

    在通道2上、预期的测试图形将为:  

    样本32-33 -> 0x0002 (表示通道 B)

    Sample 34 -> 0x0001 (表示来自转换器2的样本1)

    样本35 -> 0x0002 (表示来自转换器2的样本2)  

    采样36-63 -> 0x0000、然后 每32个样本重复一次

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dkim、

    要回答您的另外两个问题:

    问题1:

    -> 最大差分输入电压为1.9Vpp (数据表第7页)  

    ->输入信号将围绕共模电压 VCM 摆动。  

    问题2:ads54J69 16位数字输出格式是有符号输出还是无符号输出?

    表39. 寄存器4Bh ->位5 (数据表第53页)表明"默认输出采用二进制补码格式"

    如果需要、可以将其更改为偏移二进制输出。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的快速回复。

    我已针对您发送的预期测试模式分析了测量数据、结果如下所示。

    1. 每32个样本重复一次。
    2. 将测量数据的 D15位反转。   这与您发送的预期数据相同。

    1. 测量数据时会出现失准现象。

          如上图所示、获取数据的概率为10%。

          还有一种现象、即每个样本的字节会被交换。

          是否有稳定对齐的方法?

    1. 即使在非测试图形模式(模拟输入)、D15反转和

          D15反转和不稳定对齐现象是否相同?

     

    此致、

    Dkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我会向您发送一个重新测量的绘图文件、  

    您发送的 CH1预期数据序列为0,001,000 0001000000100000028000… 。

    在我发送给你的图表数据,序列是0,002,0001,0001,0001,0001,000,8000,...</s>1000 1000001,000,800

    该序列是不同的。

    CH2预期数据序列是0,002,0002,0001,0002,8000,8000...</s>2000 100028000800 是的。

    您对上述现象有何看法?  

    此致、

    Dkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dkim、

    是的、我查看了您的测试图形结果、CHB 看起来不错。 不过、CHA 似乎 反相了。 测试图形正确、只是反转(读出相反的顺序、即0001 -> 0001 -> 0001 -> 0002。 请检查 CHA 的电路板布线。  

    D15位与偏移二进制/二进制补码格式相关、具体取决于您使用的格式、该位将为1或0。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的技术支持、预期测试模式和错误校准问题已得到解决。

    在输入模拟10MHz 的情况下、1.0Vpp 符号如下 SIGNAL。

    波形具有8ns 的采样步长。  

    所有4个样本 S1、S2、S3、S4的测量值均为100ns (8ns x 12步长)。

    我认为它应该在1/4中进行测量。

    您对上述情况的看法如何?

    此致、

    dkkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我之前发过有关预期模拟信号波的电子邮件、别介意。  

    如下所示、当输入10MHz 时、1.0Vpp 信号波、

    它以如下所示的波的形式进行测量。

    SignWave 精确地存储在100ns (10MHz)上、具有2nSx50步长。

    如您所知、CH1图案显然存在以下问题:使用 Xilin 204B pai ip 的4个样片订单。

    到目前为止,所有问题都已得到解决。

    因此、再次感谢您的技术支持。

    祝你好运。

    此致、

    dkkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好久不见、Amy。

    ads54j69芯片在与"ads54j69数据表"中的"图73通道对齐序列"相同的条件下运行。

    这一操作会导致从 FPGA 接收的数据出现同步问题。

    是否有任何特殊方法可以实现稳定运行?

    此致、

    DKKIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dkim、

    只是回头看看此帖子的开头-您先前的结果显示您能够成功 捕获测试图案和输入?

     当您说 从 FPGA 接收的数据存在同步问题时、您能否说明一点?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    从前面的实验中获得的测试图案正常、如下所示。

    输入1MHz、1Vpp 信号波时、ADS54J69模拟输入的功能如下图所示。

    如果测试图形输入的情况完美、是否将其视为不同的问题而不是同步问题?

    没有复制我在过去试验的信号波输出。

    在这种情况下、您认为问题是什么类型?

    此致、

    DKKIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    这是有关此问题的附加信息。

    接收到的 SignWave 显示了相同的特性、并且数据的某些部分也被重复。

    ADS54J69寄存器设置是否存在问题?

    此致、

    DKKIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    由于在测试图形模式下重新测试、因此应在 LMFS4222模式下重复32个样本、

    它通过重复16个样本来测量。

    请注意。

    此致、

    DKKIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    前面的问题是 LMK04828 DCLK12的 LVDS 输出幅度非常小、 小于200mV。

    在 FPGA 的 JESD 204B PAI 主时钟中、上述信号是一种不稳定现象。

    目前的运行没有问题、但是未来量产更是担心。

    LMK04828是否有任何设置或方法来改进 DCLK12的 LVDS 输出?

    此致、

    DKKIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DKKIM:

    我们将关闭这个帖子、您能否使用此时钟问题创建一个新帖子? 此外、  请确保将 LMK04828的最新 TICS Pro 文件或配置文件以及原理图附加到该博文中。  提前感谢。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    如何创建新 TT?

    您能介绍一下并告诉我吗?

    此致、

    DKKIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DKKIM:

    很遗憾、我无法创建它、因为它需要从您的帐户创建。

    要创建新帖子、只需遵循您用于创建此帖子的相同流程(它们将是两个完全不同的帖子、但这正是我们想要的)。 在新的 TT 中、请确保再次解释您的问题、并包含您的 config (.cfg)/TICS Pro 文件(.tcs)和原理图。

    谢谢。

    安德烈亚