This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:从多个 EVM 板采集数据

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258181/afe5818evm-capturing-data-from-multiple-evm-boards

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818

您好、是否可以使用同一 TSW1400EVM 采集板同时从多个 AFE5818EVM ADC 采集数据? 或者、每个 AFE5818EVM 是否需要一个 TSW1400? 我之前向客户支持提出过此问题、但我认为在案例关闭之前未理解我的问题。  我正在开发一个多通道接收器系统、我想知道有哪些选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们取得联系、对于上周印度多个假期导致响应延迟、我们深表歉意。

    具有 AFE5818 EVM 和 TSW1400的数据采集解决方案在硬件和软件方面仅支持1个 AFE (1 EVM)。  

    AFE5818s LVDS 输出的硬件连接仅连接到 FMC 连接器上的某些引脚。 FPGA 固件也仅用于采集16个 LVDS 通道。 因此、不能直接使用多个 AFE 连接 TSW1400 EVM。 我不确定修改现有解决方案以满足多个 AFE 的价值有多大。

    我们的大多数客户也未遵循使用 TSW1400的这一路线、相反、他们通常会开发自己的具有多个 AFE 的定制电路板、并开发自己的具有 FPGA 的捕获解决方案。  

    如果您对开发定制板感兴趣、我们可提供原理图和布局审查方面的支持。 在固件方面、我们没有太多的专业知识、因此我们只能提供有限的支持。  

    谢谢。此致、

    阿比谢克