This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:当 LL 导联脱落时、导联脱落检测不正确。

Guru**** 2840570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233895/ads1298r-when-the-ll-lead-is-off-the-leadoff-detection-is-not-right

器件型号:ADS1298R

您好!

  我使用 ADS1298REVM 进行了以下测试。 寄存器如下所示。

  RLD 设置为(LA+RA+LL)/3。 LOFFP/LOFFN 和 RLD_SENSP/RLD_SENSN 如下所示。

  问题1.  当 LL 导联脱落时、寄存器显示 LL 和 RA 都关闭。 您能帮助解决这个问题吗?

  问题2.   我发现、当我设置 RLD=(LA+RA+LL+V1+V2+V3+V4+V5)/8时、 上述问题将得到解决。

             但这会使波形发生变化。 什么是正确的 RLD 配置?

当 RLD=(LA+RA+LL)/3时

当 RLD=RLD=(LA+RA+LL+V1+V2+V3+V4+V5)/8时

  谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们处理此部件的应用工程师目前正在度假。 因此、我们的响应会有所延迟。  

    我将与其他团队成员进行核实、并在6月12日前得到回复。  

    谢谢。

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 ECG 模拟器?

    问题1.   当 LL 导联脱落时、寄存器显示 LL 和 RA 都关闭。  您能帮助解决这个问题吗?

    注释:有几个因素可能会影响客户 需要 尝试增益设置、 阈值设置、电流振幅和 RLD 的不同组合。 电极也可能产生影响。

      问题2.   我发现、当我设置 RLD=(LA+RA+LL+V1+V2+V3+V4+V5)/8时、 上述问题将得到解决。

                 但这会使波形发生变化。  什么是正确的 RLD 配置?

    注释:有几个因素可能会影响客户 需要 尝试增益设置的不同组合、阈值设置、电流振幅、RLD 和电极也可能影响。 因此、没有确切的正确 RLD 配置、客户需要根据但不限于上述参数和设置测试和确定正确的配置和组合。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang Chien Yang、您好!

      是的、我使用的是 ECG 模拟器。

      根据您的建议、我尝试了增益设置、阈值设置、电流振幅和 RLD 的多种组合。

      我现在获得的最佳结果是:

      1) 1) RLD=RA+LA+LL/3

      2) 2)增益=6

      3)导联脱落电流=6nA

      4)阈值= 95%

      得到的结果是:

      1.如果任何一个 导联都不亮(RLD 除外),则 LeadStatus (导联状态)正确。

      2.当 其中2个状态为"关"时,导联状态正确,LA 和 LL 均为"关"时除外。

        当 LA 和 LL 都关闭时、它会告知 RA /LA/LL 关闭。

      3.如果 3-7 位的导联状态不正确,除 LA 和 LL 不正确外,导联状态也不正确。

        当 LA 和 LL 都关闭时、它会告知  RA /LA/LL 关闭。 例如、当 LA/LL/V1/V2关闭时、它会告知 RA /LA/LL/V1/V2关闭。

      准确度非常接近100%。 有可能做到这一点吗? 我该怎么办?

      此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    ----------------

    您能解释一下您在输入真正的

    /#、其中#是数字8或3?  例如、 RA+LA+LL/3?

    -------------------------------------------------------

    此外、当使用粗体时、例如、  RA /LA/LL 这是什么意思? 粗体表示/暗示的是什么?

    您是否试图说、它往往报告 RA 节点关闭、而 RA 节点实际上已连接/连接?

    -------------------------------------------------------

    您能再做一些检查吗?

    仅当 RA 和 LA 断开连接时、它是否仅指示 RA 和 LA 已关闭且 LL 开启?

    仅当 RA 和 LL 断开时、它是否仅告知 RA 和 LL 关闭、LA 开启?

    -------------------------------------------------------

    RLD 电极是否始终保持连接?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       1.RA+LA+LL/3、表示 RA\LA\LL 配置为生成 RLD。

        在  

      RLD_SENSN.all = 0
      RLD_SENSP.bit.RLD2P = 1 
      RLD_SENSN.bit.RLD2N = 1
      RLD_SENSP.bit.RLD3P = 1
        我们得到 RLD =(RA+LA+LL)/3。 不是吗?

      2.是的,我用 粗体表示导联状态是错误的。

        当 LA 和 LL 关闭时、 LeadStatus 告知  RA /LA/LL 关闭、实际上连接了哪个 RA。

      3.否、 只有 RA 和 LA 关闭时、LeadStatus 会告知 RIGHT。

            仅当 RA 和 LL 关闭时、LeadStatus 就会告诉您正确的信息。

        正如我在上一篇文章中提到的、我尝试了每个导联脱落组合。 仅当 LA 和 LL 关闭时、LeadStatus 才会错误、它会告知 RA 也关闭。

      2.当 其中2个状态为"关"时,导联状态正确,LA 和 LL 均为"关"时除外。

        当 LA 和 LL 都关闭时、它会告知  RA /LA/LL 关闭。

      3.如果 3-7 位的导联状态不正确,除 LA 和 LL 不正确外,导联状态也不正确。

        当 LA 和 LL 都关闭时、它会告知  RA /LA/LL 关闭。 例如、当 LA/LL/V1/V2关闭时、它会告知  RA /LA/LL/V1/V2关闭。

      4.是的、RLD 在所有测试过程中始终保持连接。

      此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1."我们得到的 RLD =(RA+LA+LL)/3。 "不是吗?   

    它可以是一个简化的假设/表示。

    您可以参阅 数据表 图43。 RLD 通道选择。 然而、此方框图只是显示了电路的抽象、并不真正代表真正准确的实现。  RLDOUT 还依赖于 RLDOUT 和 RLDINV 上的外部反馈电阻器、然后遵循求和放大器公式。  

    2.

    您识别的位置(&H) RA GUI 中的电极/引脚? 即、RA 电极会进入哪个或哪些引脚?

    您是否启用了与 RA 电极关联的 LOFF_SENSP 和/或 LOFF_SENSN?

    如果不是、请尝试启用   与 RA 电极关联的 LOFF_SENSP 和/或 LOFF_SENSN 位、一次一个并监控。 例如、尝试启用 LOFFP1和 LOFFN1、一次启用一个、同时启用两个。

    3.谢谢澄清。 所以、只是 RA 不能正确响应。   您是说 RA 始终报告为 OFF?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang Chien Yang、您好!

       1.使用 ADS1298REVM 电路板。 外部电路的 JP1处于开启状态。

       2.配置如下所示。 电路板跳转设置为默认值。

         仅 LL 和 LA 断开连接、而导联脱落状态告诉 IN3x 和 IN2x 断开连接、这表示 RA。

       3.否。 仅当 LL 和 LA 断开时、才会显示 LL/LA/RA 全部断开、这是错误的。

        当 LL 是唯一断开的导联时、它显示 LL 已断开、这是正确的。

      谢谢你。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang Chien Yang、您好!

       我发现 RLD 配置 与该问题有关系。 在以下实验中、LL 和 LA 被断开。

      [CFG1]  RLD=LA+RA+LL/3

      [CFG2]  RLD=LA+RA+LL+V3/4

      [CFG3]   RLD=LA+RA+LL+V1/4

     [CFG4]  RLD=[]

      但是、对于 CFG2/CFG3/CFG4、 当输入具有300mV 偏置时、波形将出现失真。 我有个好主意。  

    ADS1298RECGFE-PDK:最好的 RLD_SENS 配置是什么? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

     CFG1是我可以使用的唯一配置。 但当 LA 和 LL 断开连接时、它告知 RA 错误。

     有什么解决方案吗?

     谢谢你。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在6月29日左右回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    关于"我发现 RLD 配置 与此问题有关系。"

    是的、这是可能的、而且可能不仅仅是 RLD 配置。

    ----------------

    那么、您是说 CFG2/CFG3/CFG4可以为您提供正确的导联脱落检测读数吗? 但在输入具有300mV 偏置时出现失真?

    什么样的失真? 失真看起来是什么样的?  您是可以减少偏置还是降低增益?

    -------------------------------------------------------

    您是否说在设置 [CFG1]时、即使输入具有300mV 的偏置、也没有失真?但在 LA 和 LL 断开连接时、只有 RA 保持报告错误? 怎么了?  

    -------------------------------------------------------

    增益设置是否相同或不同? 建议尝试比较不同的增益设置。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang Chien Yang、您好!

       是的、您得到了我的意思。  我尝试过的增益没有任何变化。

       我认为讨论我使用的配置并不容易、我尝试了很多配置、甚至不合理。 例如、[CFG2]  RLD=LA+RA+LL+V3/4、为什么只添加 V3?

       因为我们使用的是 ADS1298REVM。

       您能否提供一个合理的配置、该配置可以在 ADS1298REVM 上正常工作、在该配置中、"Leadoff Status 总可以显示正确的信息? 尤其是当 LL 和 LA 导联脱落时。

       我已经尽力了,没有发挥作用。

       谢谢你。

       很抱歉这么晚才回复。 我回复了大约2周前,但似乎该帖子发送失败,可能是网络错误。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用工程师在7/11~7/22之间出差。 请稍候。

    对给您带来的不便深表歉意。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有任何更新吗?

      谢谢你。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 RLD 设置作为 EVM GUI 的默认设置、并确保将 RLD 电极连接到 ECG 模拟器:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我的配置与您图片中的第1种配置相同。

        请注意,在我的帖子:

     1.如果任何一个 导联都不亮(RLD 除外),则 LeadStatus (导联状态)正确。

      2.当 其中2个状态为"关"时,导联状态正确,LA 和 LL 均为"关"时除外。

        当 LA 和 LL 都关闭时、它会告知 RA /LA/LL 关闭。

      3.如果 3-7 位的导联状态不正确,除 LA 和 LL 不正确外,导联状态也不正确。

        当 LA 和 LL 都关闭时、它会告知  RA /LA/LL 关闭。 例如、当 LA/LL/V1/V2关闭时、它会告知 RA /LA/LL/V1/V2关闭。

    [/报价]

       请尝试删除 只有 LA 和 LL ,您将看到 IT 报告 RA、LA 和 LL。

      或者、如果删除 LA\LL\V1、则会看到其报告 RA\LA\LL\V1。

       谢谢你。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我删除了 LA 或 LL 以及 LA 和 LL、  RA 不受影响、即如果 RA 打开、报告显示 RA 打开。

    请确保连接 RLD 电极、并且 RLD 电极连接牢固。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我确信 RLD 连接牢固。

       正如我所说的。

      2.当 其中2个状态为"关"时,导联状态正确,LA 和 LL 均为"关"时除外。

        当 LA 和 LL 都关闭时、它会告知 RA /LA/LL 关闭。

    [/报价]

       您能否提供所有寄存器数据、以便我检查配置与您的配置之间的区别?

       与此问题相关的最重要的寄存器可能在这张照片中。

      此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试

    打开 LOFFP1和 LOFFN1

    关闭所有 RLD_SENSP 和 RLD_SENSP 

    使用 ECG 模拟器并确保 RLD 电极连接牢固。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      关闭 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 将禁用 RLD。 为什么要"关闭"?   您是指"开启"吗?

    关闭所有 RLD_SENSP 和 RLD_SENSP 

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 它们不会。 请研究数据表。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

       我尝试了"关闭所有 RLD_SENSP 和 RLD_SENSP" 、可以正常工作!

       现在、在每个导联脱落组合情况下、LeadOffStatus 都是正确的。

       我还有一个问题:

       根据数据表、当 "关闭所有  RLD_SENSP 和 RLD_SENSP"时 、RLD 由(AVDD+AVSS)/2驱动。

       数据表中也显示"ADS129x 提供了使用输入电极电压作为放大器反馈的选项、以更有效地
    通过设置 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器中的相应位、使输出稳定到放大器基准电压。

       我的怀疑是:

       因为我发现  当 LL&LA 关闭时、打开 RLD_SENSP2/RLD_SENSP3和 RLS_SENSN2会使导联脱落衰减不正确。 我想知道 RLD 的最佳配置是什么?   我应该在什么位置打开 RLD_SENSP 和 RLD_SENSP?

       或者、让我们缩小问题的范围:对于 ADS1298EVM、RLD 的最佳配置是什么?

       是否有其他有关 RLD 配置的指导文档?

       非常感谢!

    弗兰克

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RLD 没有最佳配置。

    它是个案和应用按应用,可能取决于电极,环境,外围电路和电极,皮肤状况,电缆/布线,接地,... 矩形

    一些应用/产品需要打开一些或几个或零个  RLD_SENSP 和 RLD_SENSP。

    视情况而定。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

       是否还有其他相关理论或数据表用于提供指导、或者最好的方法是只进行实验?

       或者、TI 是否有任何可以共享的应用案例文档。 我只是想详细了解这方面的信息、以便为我们用于不同应用的产品选择最佳配置。

    根据具体情况和应用而定,可能取决于电极、环境、外围电路和电极、皮肤状况、电缆/接线、接地... ect.

       非常感谢。

    弗兰克