请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293 尊敬的所有人:
请找到下图。
Value1 =引线1、value2 =引线2、value3 =引线3

请有人告诉我如何控制 ADS1293 IC 中引线1和引线2的增益。
谢谢。
金柏鲁士克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很抱歉耽误你的时间。
ADS1293中的仪表放大器具有3.5V/V 的固定增益。
谢谢