This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:I2C 地址设置原理

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258204/ads7138-q1-the-principle-of-i2c-address-setting

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7138

尊敬的诸位:

我想问一下为什么即使 R1是 DNP、也可以通过更改 R2来更改 I2C 地址? 我对它的工作原理很好奇?

您能介绍通过更改 I2C 内的外部电阻来设置 IC 地址的原理吗、用图片来说明一下吗?

我们将非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    基本上、ADS7138内部有一个分压器和一个比较器。  让我们调用内部电阻器 R1A 和 R2a。  安装外部 R1或 R2时、它们将与内部 R1A 和/或 R2a 并联、以便器件可以根据安装或未安装的电阻器来检测八种不同的电压电平。  希望这会为你清除一切!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    它是否如下图所示? R1A 和 R2a 的用途是什么? 为何不仅使用外部分压器电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    不、不完全是。  为什么细节对您很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    我只是好奇。 但如果是机密信息、 没关系。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IP 为机密信息。