This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1287:

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259810/ads1287

器件型号:ADS1287
主题中讨论的其他器件:THP210

您好!

我们希望将单端信号连接到 ADC。 是否有关于连接方法的建议?

如何处理 AINM 输入? 是否应该接地?

谢谢

沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    如果您使用双极电源(AVSS=-2.5V 和 AVDD=+2.5V)、则可以将 AINM 接地。  在这种情况下、您将在增益=1范围上被限制在+/-1.25V 的最大输入电压。  由于在使用增益=2时这也是满量程输入范围、因此为了获得最佳性能、应使用最小增益=2。

    如果您希望 ADC 具有最佳性能、或希望使用单个+5V 电源、则可以使用全差动放大器将单端输入转换为全差动输出。  在这种情况下、THP210是一个不错的选择。  您可以使用 THP210数据表中的图9-12中的电路、并在使用单个5V 电源时设置 Vocm=+2.5V。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用