This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03-Q1:SPI 通信

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259939/ads131m03-q1-spi-communication

器件型号:ADS131M03-Q1

您好!

数据表指出"将 SYNC/RESET 或 DRDY 连接至 MCU 以确保 MCU 与 ADC 转换保持同步"。

图9-2显示了它们连接到 MCU 上的 GPIO。

还说明您可以使用 CLKIN 周期来确定采样周期。

有人知道为什么需要将这些引脚中的一个或两个引脚连接到 SPI 主器件/微控制器/MCU?

是否应在每个数据请求之前发出复位命令?是否应在每个 DRDY 转换时启动数据请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉、如果我们将 ADS131M03-Q1数据表中的描述弄混了。

    可以通过多种方法来确定此器件是否提供了新数据。 根据您首选的方法、您需要进行相应的引脚连接。

    • 最常见的方法是观察 DRDYn 引脚上的下降沿。
      在这种情况下、您会将 DRDYn 引脚连接到主机上的下降沿中断触发 GPIO。
      在这种情况下、您可以将 SYNC/RESET 引脚连接至高电平。
    • 您还可以轮询状态寄存器中的 DRDYx 位、以确定新的转换结果是否可用。
      在这种情况下、您可以将 SYNC/RESET 引脚连接至高电平、并将 DRDYn 引脚保持悬空。
    • 如果主机控制器在 CLKIN 引脚上为 ADS131M03-Q1提供时钟、则可以简单地计算时钟周期以确定何时提供新转换。 ADC 根据每次转换的时钟周期来选择确定性时间。
      在这种情况下、您可以将 SYNC/RESET 引脚连接至高电平、并将 DRDYn 引脚保持悬空。
    • 当您尝试同步多个 ADS131M0x-Q1时、通常会使用 SYNC/RESET 引脚选项、以便它们都同时转换。

    一定不应在每次数据请求之前发出复位命令。

    此致、
    约阿希姆·武尔克