This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:DB9 AFE 器件选择

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258195/afe4400-db9-spo2-afe-part-selection

器件型号:AFE4400
主题中讨论的其他器件:AFE4404

您好!  

我正在设计采用 SPO2和 MHR 传感器的产品。 我将通过 I2C/SPI 使用 ESP32来控制它(我缺少 GPIO)。

我将使用 DB9 8000J 传感器(https://www.nonin.com/products/8000j/)。 它将在传输模式下使用。

我的问题是:

由于传感器内部的 LED 以反并联方式连接、我是否可以使用 AFE4404等 AFE (我假设使用外部硬件)? 如果需要、您能向我推荐任何应用手册或电路吗?

我只有2个 LED 和1个光电二极管、您能向我推荐最适合您的器件型号吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE4404仅支持以下 LED 以及 PD 的连接和方向。

    因此、如果您 只需要2个 LED 和1个 PD、并希望通过上述连接和拓扑进行连接。 然后、AFE4404将执行此操作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、您好!

    感谢您的快速响应、

    这是 DB9传感器的原理图。 如您所见、RD 和 IR 二极管以反并联方式连接。

    我假设我必须 使用4400/4403/4490、对吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、AFE 4400/4403/4490 支持  H 桥。