This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:如何使用单个 PGA 为每个通道增益

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, ADS124S08, ADS124S08EVM, MSP-EXP432E401Y, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260023/ads124s08evm-how-to-used-individual-pga-gain-each-channels

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08、、 MSP-EXP432E401YSysConfig、MSP432E401Y

您好!

我有2个关于 ADS124S08 ADC 的问题。

1.我的应用可能要求每个通道具有不同的 PGA 增益、但根据数据表、ADS124S08 ADC 只有一个 PGA。 因此、为了满足 应用 要求、我可以为运行时读取的每个通道配置 PGA 增益吗?  

即、通道1所需 PGA 为1、通道2所需 PGA 为4、通道3所需 PGA 为8。  当我读取通道1时、将 PGA 增益设置为1、在运行时设置4 PGA 增益以读取通道编号 2.

2.我们订购 ADS124S08EVM 电路板、因此我可以在此电路板中根据要求修改软件、以及在 ADS124S08EVM 电路板中更新固件需要哪个调试器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul Gandhi:

    欢迎来到 E2E 论坛!   

    1.我的应用可能要求每个通道具有不同的 PGA 增益、但根据数据表、ADS124S08 ADC 只有一个 PGA。 因此、为了满足 应用 要求、我可以为运行时读取的每个通道配置 PGA 增益吗?  

    即、通道1所需 PGA 为1、通道2所需 PGA 为4、通道3所需 PGA 为8。  当我读取通道1时、将 PGA 增益设置为1、在运行时设置4 PGA 增益以读取通道编号 2.

    [/报价]

    ADS124S08具有单个 ADC/PGA、且前面有一个多路复用器。  因此、要利用各种输入组合、您需要在每次多路复用/PGA 配置更改之后开始转换之前更改寄存器设置。  如果器件已经处于转换模式、更改多路复用器和 PGA 设置将自动重启新的转换。  SPI 通信是全双工的、因此可以在读取前一次转换的转换结果的同时写入新配置。

    Unknown 说:
    2. 我们订购了 ADS124S08EVM 板、因此我可以在此板中根据我的要求修改软件、以及在 ADS124S08EVM 板中更新固件需要哪个调试器?  [/报价]

    遗憾的是、ADS124S08EVM 不是一个开发平台、而是展示了该器件如何与各种传感器输入配合使用。  软件和固件是一种特殊组合、通常在实际系统中不会使用、而是针对特定任务而设计。  这种代码组合对您在最终应用中没有帮助、因此我们不提供要修改的源代码。

    但是、通信信号 在 J3上提供、您可以在该连接器上提供微控制器连接。  要禁用来自板载处理器的通信、请在 JP1位置安装一根跳线、该跳线将处理器保持在复位状态、并从 J3连接器断开双向电平转换器。  您仍然可以通过 J1处的 USB 连接器为电路板供电。  EVM 用户指南显示了表8中第3.2.3节所需的接口连接。

    通过使用此方法、您可以使用任何想要使用的微控制器/调试器平台。  对于 TI 解决方案、我们建议将 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 和调试器平台与 Code Composer Studio (CCS) IDE 结合使用。 此外、还提供了 ADS124S08示例 C 代码 来帮助您入门。

    此致、

    鲍勃 B

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的宝贵答复。  

    您能否建议哪个调试器与 ADS124S08EVM 的 CCS IDE 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议哪个调试器与 ADS124S08EVM 的 CCS IDE 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul Gandhi:

    我之前推荐的 LaunchPad 包含微控制器和调试器。  我不建议将板载 Micro 用作开发平台。  如果这样做、您需要自己完成、并且不会获得支持、因为这超出了 EVM 的预期操作。  该微型工具集用户不友好。  

    MSP432E401Y LaunchPad 可使用适用于 CCS 的 SimpleLink 库、使您可以在 CCS 工程中使用 SysConfig、以轻松设置外设和控制 GPIO。  

    此外、购买 LaunchPad 比单独购买调试器更便宜。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的建议。