This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961:向 A/D 系统供电的策略

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7961, TXU0304, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259658/ads7961-strategy-for-supplying-power-to-a-d-system

器件型号:ADS7961
主题中讨论的其他器件: TXU0304ISO7741

最近、我设计了光功率计和能量计及其 DAQ 系统、下面简要介绍这张图片:

以下是为系统供电的一般解决方案:

但我要移除3.3V LDO。

ADC、参考 IC 和隔离器的 VccD 由+5VA (LDO)供电、如下图:

如果我满足我的8位分辨率和1kHz 采样率、

在我为模数板中的所有 IC 提供+5VA 时是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    ADS7961的 AVDD 和 DVDD 上的5V 电源不是问题。  您确定 TMUX 器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom 的回复!

    抱歉、SPI 缓冲器/隔离器是 TXU0304、而不是 TMUX0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TXU0304是一款电平转换器、其输入/输出侧均具有公共接地。  我们不会在 ADC 输入到 Raspberry Pi 之间进行任何"电气隔离"、前提是这是您需要的(虚线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:

    我已经在这里阅读了

    https://www.ti.com/lit/pdf/slla411

    我认为隔离对于接地不良的情况是必要的(例如 EV 系统)。

    但我在医院使用。

    因此、Raspberry Pi 和 A/D 前端的接地基本没问题。

    因此、我可能不需要像 ISO7741这样的隔离器 IC。

    但电平转换器是必需的、因为 Raspberry Pi 的 GPIO 为 LVCMOS-3.3V、ADC 的我的 SPI 为 LVCMOS-5V。

    因此、TUX0304等电平转换器仍然必不可少。

    TUX 0304还可针对 EDS 问题等意外行为提供保护。

    以上是我的理解、正确吗?

    此致!

    德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的电路与患者的连接方式。  光电二极管阵列是否以某种方式连接到人?  如果是、IEC60601标准将决定该应用需要哪种隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:

    我们的产品是质子探测器、用于校准质子束。

    我们有一种材料(塑料光纤),当质子撞击这个塑料光纤时,它会变得明亮。

    光电二极管、A/D 前端和 Raspberry PI 只需告诉我们材料(塑料光纤)的光强度。

    因此、电路(光电二极管、A/D 前端、PI)不能直接接触患者、而是使患者远离电阻。

    材料(塑料光纤)会靠近患者、但不会与 患者接触。

    关于 IEC60601、我快速阅读了一个大纲。

    IEC60601最重要的事情似乎是电源隔离。

    这意味着不能用电刑。

    我们的 PSU (AC-DC)已通过 IEC60601。

    塑料纤维是绝缘材料。

    此致!

    德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您不需要隔离、然后...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:

    感谢您的建议。

    首先、我认为添加这样的 TUX0304可能有助于消除输入信号中的噪声。

    TUX0304似乎还提供保护 I/O、那么我不需要添加这样的钳位二极管来保护 I/O。

    您仍然不建议添加 TUX0304?

    此致!

    德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要电气隔离、我不需要添加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好! 我明白了。 非常感谢!