This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7571:DAC7571IDBVR

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260084/dac7571-dac7571idbvr

器件型号:DAC7571

您好!

  您好!

 目前正在使用制造商()提供的 MCP4725A0T-E/CH。  

正在寻找 TI 中找到的同一个基准(DAC7571IDBVR)的替代产品

在数据表中验证的"引脚配置"看起来正常。 只是对 A0地址有所怀疑。 此 DAC7571IDBVR 可用于代替 MCP、请获取指南。

此致、

拉胡尔·瓦拉西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    您可以使用 DAC7571代替 MCP 器件、并将 A0按原样连接(连接到 VDD 或 GND)。 两个器件之间的器件地址完全不同(不只是 A0)、因此也需要修改软件才能使用正确的地址。  

    我尚未全面了解、但软件中可能还有其他内容需要更改。 最值得注意的是 MCP 具有 EEPROM、而 DAC 没有。  

    此致!

    K·琼斯