您好,团队:
我在数据表中注意到它描述了"电源稳定和复位> 100ms 高边沿之间的时间",我希望知道这是 T2必须满足的条件,或者这是一个建议?您能帮助解释这种 影响吗?
目前、复位引脚在电源 上添加了一个上拉电阻器、它会在系统上 电时上拉、但之后我们将在 MCU 上电后复位4490。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,团队:
我在数据表中注意到它描述了"电源稳定和复位> 100ms 高边沿之间的时间",我希望知道这是 T2必须满足的条件,或者这是一个建议?您能帮助解释这种 影响吗?
目前、复位引脚在电源 上添加了一个上拉电阻器、它会在系统上 电时上拉、但之后我们将在 MCU 上电后复位4490。

您好!
在图3时序图中-

/RESET 以虚线/虚线开头、通常虚线/虚线表示/指示在此期间与/RESET 的状态无关。
不过、T2 (>100ms)和 T3 (>0.5ms)很重要、这意味着"TX 电源(TX_CTRL_SUP、LED_DRV_SUP)"稳定后、/RESET 引脚状态必须保持/拉至低电平状态至少 T2 + T3、即> 100ms +0.5ms = 100.5ms、然后才能/RESET 上升至高电平状态。
换句话说、如数据表"通过在 RESET 引脚上施加低电平脉冲进行硬件复位"中所述。
因此、建议遵从/遵循数据表的建议/建议。
因此、上述操作要求芯片具有正确的上电/复位/初始化。
如果客户希望缩短/短于100.5ms、则需要执行一系列测试和 V&V、以确保功能和操作的稳定性。
-------------------------------------------------------
2.谢谢。 知道这一点很重要。
然后、我可以问、在 全部 TX 电源关闭/关闭并且仍保持 RX 电源开启的情况下、客户需要什么或配置 AFE 执行什么操作?
TX 电源是否会再次打开?
我需要和其他工程师讨论这一点、看看是否-
1.关闭/关闭 TX 电源会影响客户在关闭 TX 电源期间想要执行的操作(请告诉我)。 请告诉我、客户在 TX 电源关闭期间想要执行什么操作?
2.关闭 TX 电源是否会影响任何预配置的寄存器设置和/或在客户重新打开 TX 电源后需要执行任何复位或/复位操作?
谢谢。