This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03-Q1:最大绝对输入

Guru**** 2972490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260788/ads131m03-q1-maximum-absolute-input

器件型号:ADS131M03-Q1

如果我们提供3.3V

表8-1表示、对于增益为1的情况、可读取的最大电压为1.2V

客户支持告诉我们、用于差分、而使用绝对(来自表3)将允许最大3.3V、为了获得绝对输入(而不是差分)、我们需要将输入的负极接地并将电压测量值馈入正极。

我们有一个演示板(不过是4通道版本)、当我们将负极接地并馈入1.3V 时、只读1.2V  

当我跟进客户支持后、他们建议将查询发布到 E2E、以便我们可以  

"直接在 E2E 论坛中与我们的器件专家交流。 我们的设备专家可以访问板、您可以检查并复制您的查询。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果将 ADS131M03-Q1 ADC 通道的负输入接地、则正输入只能在 GND - 1.2V 和 GND + 1.2V 之间摆动。 当使用增益= 1时、正负输入之间的差分电压需要<= VREF = 1.2V。

    此致、
    约阿希姆·武尔克