This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03-Q1:输入分辨率位电压转换

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260787/ads131m03-q1-input-resolution-bit-voltage-conversion

器件型号:ADS131M03-Q1

查看数据表中的表8-1、  

如果我们的输入为0至0.5V:

我们可以使用的最大值将是增益2且±600 = 1200 = 2^24、那么我们的输入将是0至6,990,506.7位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    正确、在本例中您只能使用最大增益2。

    一个代码的大小(LSB 大小)将表示(2x VREF)/(增益 x 2^24)=(2x 1.2V)/(2 x 2^24)= 71.5nV 输入参考。
    这意味着在十进制代码中、您的信号将在0和0.5V/71.5nV = 6,990,506.7代码之间摆动、如您正确声明的那样。

    请注意、器件以二进制补码格式输出数据。

    此致、
    约阿希姆·武尔克