This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1113:ADS1113

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260543/ads1113-ads1113

器件型号:ADS1113

请求以下有关 ADS1113 ADC 中使用的数字滤波器拓扑的信息。
1)使用的滤波器类型及其阶数。(FIR/IIR - SINC 或其他)  
2) 2)此滤波器响应会导致移动平均值还是加权平均值
3) 不同数据速率(8、16、32、64,128、 250,475,860)和特征图(不同数据速率下增益与输入频率间的关系)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    ADS1113是一个调制器以250kHz 频率运行的 Δ-Σ 过采样 ADC。  FIR 低通数字滤波器用于消除量化噪声、以实现更高的精度水平。  数据表的图21中给出了响应曲线。  每次转换为单周期稳定、响应类似于 sinc1滤波器(单次平均)。  该图形将相对于数据速率进行缩放、但没有-3dB 截止频率的具体值。

    此致、

    鲍勃 B