请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M04 您好!
在数据表第16页、显示了表7-1。 TA = 25°C 时的噪声(μ µVRMS)。
我想差分滤波器配置、例如快速趋稳、sinc3或 sinc3+sinc1、 不同的噪声性能、对吗?
那么数据表中噪声数据的滤波器配置是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在数据表第16页、显示了表7-1。 TA = 25°C 时的噪声(μ µVRMS)。
我想差分滤波器配置、例如快速趋稳、sinc3或 sinc3+sinc1、 不同的噪声性能、对吗?
那么数据表中噪声数据的滤波器配置是什么?
尊敬的 Zhou 法官:
快速趋稳滤波器仅用于上电时的第一次转换、并允许您在一个采样周期后从 ADC 获取数据、而不是等待通常由 sinc3滤波器产生的3个采样周期。 但同样、这仅适用于上电或复位后的第一次转换。
因此、使用 sinc3滤波器定义噪声性能。 请注意、某些 OSR 设置除了 sinc3滤波器之外还包括 sinc1滤波器、但用户无法启用 sinc1滤波器-这会根据所选的 OSR 自动发生。 这意味着在表7-1中、OSR > 1024时使用 sinc3+sinc1、而其余的 OSR 设置使用 sinc3。
有关更多信息、请参阅数据表中的第8.3.7.1节

-Bryan