This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:外部基准输入范围

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8920B, ADS8860, ADS8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261541/ads8681-external-reference-input-range

器件型号:ADS8681
主题中讨论的其他器件: ADS8920BADS8860ADS8329

我想将  ADS8681与 REF7030QFKHT 配对、ADS8681是否会采用3.0V 外部基准 、且其乘法器设置为1.5、以使工作输入范围为1.5 x 3.0V = 4.5V。 如果没有、则有一个替代器件将通过5V 电源运行、但提供0V 至4.5V 的 ADC 输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS8920B

    www.ti.com/.../ads8920b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS8860看上去一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    感谢您的发帖。

    要回答您的第一个问题、ADS8681只能接受4.096V±50mV 的外部基准电压输入。 REF7030无法在此处使用。 为何不使用 REF7040?

    您提到的另外两个器件可以接受较低的基准电压输入、但满量程范围仅为0V 到 VREF 或±VREF。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS8329