This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7552:数据输出控制问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63202, DAC7552, DAC60502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260905/dac7552-data-output-control-issues

器件型号:DAC7552
主题中讨论的其他器件: DAC60502、DAC63202

尊敬的,

我们有一位客户正在寻找用于激光电流计控制的 DAC7552。 他们想知道在从 DAC 输入寄存器接收数据后是否可以通过某种方式控制数据输出?

客户参考了 AD5687/9、它有一个 LDAC 引脚、如下图所示。

但是、DAC7552没有 LDAC 引脚。 我是否可以问、DAC7552是否有其他方法来控制数据输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    这个器件具有一个清零输入、此输入将两个输出通道清零标度。 但没有 LDAC 输入。  

    如果客户对其他器件感兴趣、我们确实提供具有 LDAC 引脚的器件。 他们可以考虑 DAC63202、它具有一个可配置为 LDAC 的 GPI 引脚、或者考虑具有软件 LDAC 触发器的 DAC60502。  

    此致!

    K·琼斯