This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:通过 SPI 配置 DAC60508

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261156/dac60508-configuration-of-dac60508-via-spi

器件型号:DAC60508
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306

您好!

我想通过 MSPM0L1306上的 SPI 配置 DAC60508。 在访问 DAC60508网站时、似乎没有发布在 TI MCU 上进行配置的示例代码、有什么可以参考的信息吗? 下面是 DAC60508的寄存器映射。

我还将参考 MSP Academy 的 SPI 和 M0 SDK 示例代码。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    我们没有此器件的任何示例代码。 请参阅数据表中的时序图和 SPI 编程部分、了解 SPI 写入结构。  

    DAC 在下降沿捕获数据、因此请确保配置 MCU 上的 SPI 模式、以便在上升沿移出数据:

    写入帧总共24位:

    如果您在为应用配置寄存器设置时需要帮助、请告知我们。  

    此致!

    K·琼斯