This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:未使用时 VREFIO 引脚连接

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261272/dac60501-vrefio-pin-connection-if-unused

器件型号:DAC60501

大家好、

内部基准问题:如果未使用 VREFIO 引脚、应如何连接该引脚? 保持悬空或其他任何东西?

Br
锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、  

    将150nF 电容器接地:  

    此外、请确保根据 VDD 正确配置 REF-DIV 和 BUF-GAIN。  

    此致!

    K·琼斯