This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI204C-IP 与 Vivado 2023.1的兼容性

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260281/ti204c-ip-compatibility-with-vivado-2023-1

主题中讨论的其他器件:ADC34J45

您好!

我们正在评估与 ADC34J45 和 Xilinx Zynq UltraScale+匹配的 TI204C-IP。 对于 Vivado 2021.1和 Vivado 2022.2,可以,但当我们将设计升级到 Vivado 2023.1时,软件无法正确解密 IP。 是否有解决方法或新的 IP 版本? 我们使用的是 TI204C-IP v1.11。  

消息"[#undef] cannot decred IEEE-1735封套:密钥值与密钥名称 xilinxt_2017_05不匹配(可能公钥在加密时不正确)"

此致、

纳乔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nacho:

    Xilinx 似乎已从2023.x 开始更新其解密流程。 TI204c IP 的加密源代码与2019.x 至2022-x 之间的所有 Vivado 版本兼容。 我们尚未计划发布支持2023.x 的版本。

    此致、

    艾米特