This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:当外部输入到 REFAP、REFBP、REFCP、REFDP 时的增益误差和增益误差漂移

Guru**** 2930590 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255167/ads8568-gain-error-and-gain-error-drift-when-external-input-to-refap-refbp-refcp-refdp

器件型号:ADS8568

尊敬的数据转换器专家:

我对 REFAP、REFBP、REFCP、REFDP 的外部输入存在增益误差和增益误差漂移方面的问题。

我将从内部缓冲器中消除增益误差(0.5%)和增益误差漂移(10ppm/°C)。

在这种情况下、SARADC 有多少增益误差和增益漂移误差?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  增益误差和增益误差漂移与基准电压相关。  ADS8568的内部基准来自内部 DAC、错误显示于数据表第10页  基准电压输出 首选。  要了解您可能看到的使用外部基准的增益误差和漂移、您需要查看相关的数据表以了解该器件的初始误差和漂移误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。

    我明白了。
    仅检查外部电压基准设备。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。