This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1205:关于原理图的问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259404/ads1205-concern-regarding-the-schematic

器件型号:ADS1205

您好!

我正在开发直流/直流转换器、需要一些有关 ADC 器件原理图的帮助。

您能否仔细查看下面的原理图并告诉我 ADS1205是否可以按照我所做的方式工作。

谢谢。

内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    您能否分享一些背景信息、说明您选择此器件的原因以及测量的目的是什么?  

    您打算将 ADS1205的输出连接到什么?  

    运算放大器的输出电压直接接地、这肯定会导致问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander
    我选择了运算放大器将输出电压缩放到0和5V 之间的值、以便 Δ-Σ 调制器可以将其转换为数字信号

    ADS1205的输出被发送至微控制器、
    输出连接到 RC 滤波器、这会是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    将 OPA 的增益电阻器直接连接到800V 可能会导致问题、而 OPA 的输出连接到 RC 滤波器之后的 AGND。  

    ADS1205产生一个 Δ-Σ 位流、其中1和0的密度与要馈送到 Σ-Δ 滤波器模块的输入电压成正比。 连接到 RC 滤波器不会产生高质量的测量结果。

    您的测量是否有隔离要求? 为保护其他电路或人员免受800V 电压轨的影响、可能需要使用该器件。  

    我建议查看我们的配套资料、了解一些电路示例以及有关如何使用这些器件的更多背景信息:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:
    上面回复的链接不起作用。

    谢谢。

    内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你让我知道-看起来整个周末的维护禁用了链接。 我已更新。