This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:ADS7951SBRGER

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255761/ads7951-ads7951sbrger

器件型号:ADS7951
主题中讨论的其他器件: ADS7953

大家好、

我正在进行 ADS7951设计。

请分享该演示的参考原理图。

此致、
奇特拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithraj:

    感谢您的提问! 请查看随附的 ADS7953EVM 参考原理图。 ADS7953是 ADS7951的16通道版本、其有8个通道。

    e2e.ti.com/.../DC195A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您分享原理图。

    请告诉我仅为 CH15和 MXO 提供运算放大器电路的原因。 为什么不适用于其他通道? 有什么特别的原因吗?

    此致、
    奇特拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithraj:

    添加运算放大器是为了评估在 MXO 和通道输入端添加运算放大器的效果。 在本例中、它被添加到 CH15、但可以在任何输入通道上添加。 在 CH15处添加运算放大器可改善交流性能。 在产品说明书的第9.2.2节中讨论了在 MXO 处添加运算放大器的影响。 但是、这些运算放大器不是必需的。

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的答复。 对于数据表中提到的模拟输入电压范围、它可被支持高达5.25伏特。

    请告诉我、模拟输入范围是根据哪个基准电压确定的。

    例如、如果模拟电源电压(+VA)为3.3V、则模拟通道将支持0–3.3V;如果模拟电源电压(+VA)为5V、则模拟通道将支持0–5V。 请确认我们的理解是正确的。

    此致、
    奇特拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithraj:

    感谢您的提问。 模拟输入范围限值由+VA 和 VREF 确定、如数据表中的以下表格所示:

    希望这对您有所帮助! 谢谢!

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的支持。 附件是 ADS7951的原理图设计。

    请检查并提供您的输入(如果有)。 我已将未使用的 ADC 输入通道连接到 GND。

    此致、
    奇特拉伊
    e2e.ti.com/.../ADS7951.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithraj:

    感谢您的提问。 以下是我对原理图的反馈:

    1. VCC_3V3_ISO 电源轨上有许多电容器。 如果电路板上的 U1、U2和 U3靠得很近、那么使用一个大容量电容器就足够了。 您可以删除 C5和 C11。
    2. 我建议根据数据表指南、在引脚 REFP 和 REFM 之间的 U2附近添加一个10uF 电容器:
    3. 我无法确定您的输入通道电压是多少、但请确保它们均处于绝对最大额定值范围内:

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的宝贵意见。 我将在原理图中实施更改。

    此致、
    奇特拉伊