This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9817:输出数据与测量数据之间的差异

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260043/ads9817-difference-between-output-data-and-measured-data

器件型号:ADS9817

您好!

共有2个问题。

1. 输出数据和测量数据存在差异

客户检查此问题的要点是什么?

测试条件:

-校准寄存器(GE_CAL_EN1、2、3)禁用

-ADC CH -> REF35120 (1.2V 基准 IC)

测量数据(DVM 0.025%准确度):1.1999~1.2001 V

输出数据(ADS9817):1.1708~1.179V

2.您能解释一下 GE_CAL_EN1、2、3吗?

3.什么是 GE_CAL_EN 以及客户何时控制它?

4.在 USER_GAIN_CAL_CH 中、您能否解释一下增益数据控制的方程? 例如)增益=1时的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的发帖。

    该测量是在我们的 EVM 上完成的、还是在客户自己的系统中完成的? 如果是他们自己的设计、您能否共享原理图?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    都是他们自己的板。

    如果校准可以解决此问题、请提供校准指南。

    下面是原理图。

    谢谢。