This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:AFE58JD48

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260815/afe58jd48-afe58jd48

器件型号:AFE58JD48

大家好、如果我使用 Intel Stratix 10系列 FPGA 通过 JESD204B 接口子类1同步接收来自8个 AFE 的数据、应该如何将时钟连接到 AFE 和 FPGA? 我发现 LMK0482X 芯片最多仅支持7对器件时钟和 SYSREF 输出。 我不确定是否需要将8对器件时钟和 SYSREF 连接到 AFE、此外还要将1对器件时钟和 SYSREF 连接到 FPGA。 如果是这样、一个 LMK0482X 芯片的输出就不够了。 我的所有8个 AFE 都在相同的模式下运行。 我是否有办法将一对器件时钟和 SYSREF 复制到8个相同的集合并连接到8个 AFE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    感谢您的联系。

    我知道你的问题,请允许我考虑一个可能的解决办法。

    我会在明天或更早的时候回复您。

    谢谢。此致、

    阿比谢克