This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:上电时的波形

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256445/dac80502-waveform-at-power-on

器件型号:DAC80502
主题中讨论的其他器件: REF5050

尊敬的 TI 团队

 

我们已经确认了一个 VREFIO 电压瞬间超过"VREFIO+0.3V" VDD 的波形。

REF5050的 VOUT 引脚和 DAC80502的 VREFIO 引脚在没有电阻器的情况下直接连接。

不过、由于此波形仅在接通电源时才会短暂出现、因此我们认为不存在因过热而损坏器件的风险。

这种感觉是否正确?

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taroimo-San:  

    我们不建议 在任何时间段内施加超出绝对最大额定值的任何应力。 您的情况可能风险较低(它可能 不会立即停止运行)、但我们无法保证 随着时间的推移、不会因器件在应用中通电和断电而导致任何损坏或性能降低。  

    是否有任何方法可以限制 REF5050的电源、直到 DAC 上电?  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

     

    感谢你的帮助。

    很抱歉这么晚才回复。

     

    在 DAC 上电之前、当前无法限制 REF5050电源。

    此外、这次的电路基于"DAC80502EVM"。

    当此 EVM 电路上的"JP4"设置为"短路"时、DAC80502的"VREFIO"引脚默认设置为"内部"、因此 REF5050和 DAC80502的输出至少在上电期间发生碰撞。

    因此,上述现象有可能得到证实。

    我想知道除了限制 REF5050的电源直至 DAC 打开电源以外是否有其他对策。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taroimo-San:  

    内部基准和 REF5050 在上电时发生碰撞 与 REF5050在 DAC VDD 上电之前上电不同。  

    您不应向 DAC 引脚施加任何大于 VDD 的电压。 这来自绝对最大额定值、 如果您任何时候违反绝对最大额定值、我们无法保证器件的长期性能。  

    内部基准在上电时会与 REF5050发生冲突、但这没有损坏器件的风险。  Paul 在上一篇文章中推荐的串联电阻有助于 保持 功耗(以及任何过热)、直到您 可以禁用内部基准。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

     

    感谢您的答复。

    我们将考虑为延迟 REF5050启动而采取的对策。

     

    此致、

    太郎美