This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:ADS131E04转换值错误

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260784/ads131e04-ads131e04-wrong-conversion-value

器件型号:ADS131E04

各位下午好!

我需要有关该 IC 的帮助、即使它主要用于功率测量、我也希望同时读取4个称重传感器。  

称重传感器连接到5V、其灵敏度为2mV/V、因此在5V 时可以提供10mV。  

ADS131E04 VREFP 和 VREFN 分别连接到5V 和 AVSS。

设备运行正常、通信正常、读写寄存器也正常。  

问题在于、 即使对任何差分输入对(例如通道0 IN0P 和 IN0N)短路、我也始终得到约为0xFFFA00的值。 这样、我应该得到读数约为0、但也得到0xFFFA00 +- 10 (始终在移动、但计数为+-10)。

可能是什么问题? 这件事让我疯狂了...

此致

爱德华多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo Sabbatini:

    请记住、E08具有二进制编码方案、如下图所示。 因此、FFFA00值实际上是一个非常小的负数、这在将输入短接在一起时是有意义的。 这会导致一个小的负偏移。 实际值将取决于您使用的增益

    您使用的增益和数据速率是多少?

    当您尝试读取数据时、是否可以发送显示数据事务的逻辑分析仪数据?

    -Bryan