This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:自动测量

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261176/adc12dj5200rfevm-automating-measurements

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMADC12DJ5200RF

你(们)好。

我计划结合使用 ADC12DJ5200RF EVM 和 TSW14J57EVM 来执行测量。 由于在测量期间同时从 ADC GUI 和 HSDC Pro GUI 配置设置具有挑战性、我正在考虑开发允许从单个应用进行配置的软件。 这可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    这是可行的,但它是可行的评估,我不想说。 这将涉及到 FX3的大量开发、这是很困难的。 您是否了解 HSDC Pro Automation DLL? 这可能会满足您的所有需求。 您可以在您的机器的这个文件夹中找到示例和文档。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我研究了 HSDC Pro 自动化 DLL。
    是否可以使用 HSDC Pro Automation DLL 配置 ADC 设置?

    我认为可以使用 HSDC Pro Automation DLL 配置 HSDC Pro GUI 设置。
    是这样吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、HSDC Pro 自动化 DLL 用于 HSDC Pro 软件中的控制设置。 该 dll 将允许您连接到电路板、选择器件 ini 文件并执行捕获、节省时域代码数据、保存 FFT 数据、可以使用自动化 DLL 控制 GUI 中可控的大多数设置。 我认为最好的选择是使用这个 DLL 来实现 FPGA 采集自动化、并使用 DLL (在另一主题中引用)来配置 ADC12DJ5200RF。 如果您需要任何 HSDC Pro 自动化方面的帮助、我们的示例在包含的文件夹中相当不错、但可能需要根据不同的 python 版本进行一些更改。 我建议针对任何问题创建一个新主题、以便其他遇到相同问题的人更容易找到。  

    此致、Chase