This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:偏移误差老化降级

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261664/amc1306m25-aging-degradation-of-offset-error

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件:AMC1350

大家好、

客户想知道失调电压误差是否会导致老化降级。 他们需要知道、 随着老化、偏移误差(+/-100uV 最小值/最大值)可能会增加两三倍。

是否有任何数据可以证明失调电压误差会受到 Agigng 影响或不会受到影响?  

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    我们已经开始在诸如 AMC1350的较新器件上指定这一点。 再次产生的漂移低于测量能力、因此指定为典型值0mV。  

    (7)值低于测量能力

    我们没有专门针对 AMC1306M25的这些数据、但前端级基于相同的流程构建、我们希望在整个生命周期内具有同样可忽略的漂移。