This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:如果在第一个通道上有信号,则 ads4249不在第二个通道上工作

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255919/ads4249-ads4249-doesn-t-work-on-second-channel-if-an-signal-on-first

器件型号:ADS4249

我们有一个带有一些 ads4249 ADC 的转换板、我们已经看到、在其中一些 ads4249上、经过一段时间的工作后、其中一个 ADC 的第二个通道会停止工作、或者如果  第一个 ADC 上同时存在信号、则会发生不良工作。

为什么?

这些芯片有问题吗?

提前感谢。

马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    您是否使 ADC 输入电平超出可接受的范围? 该器件可在两个通道均以-1dBFS 差分满量程信号激活的情况下工作。 这是在多个板上发生的还是在单个板上发生的?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    ADC 输入 处于  可接受的 范围内。
    问题在于多个电路板总是在第二通道上,通常在一个芯片上.

    我已经看到了一个版本。 电气特性。与此产品说明书的第一版是否有一些重要区别?
    板上的 ADC 输入电路应该或必须与数据表中的电路一样?
    这些 电路板   至少有 10 年的使用寿命。

    谢谢、 Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    数据表中图74和图76之间的输入电路是使用1:1变压器实现特定带宽的匹配网络示例。 这并不是必需的、但该匹配网络抵消了器件的内部 ADC 寄生效应、并允许 ADC 的频率响应更高或更平坦。 您能否分享原理图的一部分、该部分显示了与 ADC 的完整输入连接?

    与之前的数据表版本没有任何重大差异。 修订历史记录部分介绍了每个版本数据表之间的更改。如果您有任何疑问、此部分主要是纠正文本错误或向混乱的部分添加更多信息、以便于理解。

    只是为了确认一下、10年来同一设计都没有出现任何问题、现在这个问题10年来首次出现了?  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我给了你一个错误的信息。 时间不是10年,而是5年。 我在几年后证实了这一问题。

    模拟信号到输入 ADC 没有去耦、但可以通过落地设置来设置正确的连续输入电平(偏移)。

    偏移量必须与 VCM 相同、否则 INP 的偏移量范围必须为正值、INM 的偏移量必须为负值?

    最后一个问题只是我的怀疑。我不是设计人员而是调试器。

    此致、Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    正确、偏移应与 ADC 输入共模 VCM 匹配、否则 ADC 将超量程并削波。 您是否可以共享频道的图像或 csv 数据? 请在输入关闭的情况下共享两个通道、同时在通道 A 输入启用的情况下共享两个通道。

    此致、Chase