This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 RS232的 SN65HVD31DR

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E, MAX3221, TRSF3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261060/sn65hvd31dr-for-rs232

主题中讨论的其他器件:MAX3221EMAX3221TRSF3221EEP

您好!

我正在使用这款 RS422收发器实现 CAMLINK 接口的通信链路。 但是、客户现在已经意识到通信链路是 RS232而不是 RS422。 是否有任何引脚/封装兼容(或非常接近此器件) RS232收发器?

此致、

Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagavath:

    否- RS 至422/485没有与 RS 至232器件封装兼容的器件。 它们非常不同、并且有不同的架构。  

    RS -232总线在速度(数据速率)和配置(需要多少个 TX 和 RX 通道)方面有哪些要求  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。 速度不是问题、只 Rx 需要一个 RS232 Tx/RS232。

    此致、

    Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagavath:

    话虽如此、我想我们有几个选择-但我要首先说、它们不能直接兼容封装、因为 RS -232器件具有集成的电荷泵、需要4个外部电容器。 在这个特定配置(1T1R)中、我们的所有器件都具有自动断电功能、但如果不需要、也可以将其禁用。  

    下面显示了一些可能的选项:

    MAX3221和 MAX3221E ("E"具备增强的 ESD 保护-但除此之外非常相似)-这些器件能够以高达250kbps 的数据速率运行。

    TRSF3221E 非常相似、除了可在高达1Mbps 的速率下运行  

    所有这些器件都具有 C (商用)和 I (工业)温度额定值、因此商业为0C 至70C、工业为-40C 至85C。  

    如果您需要更宽的温度范围、我们提供了1个选项、即 MAX3221-MAX321kbps EP、这是我们提供的最昂贵的选项(由于是高可靠性器件、成本约为我们其他器件的3到5倍)。

    这些器件之一应该可以满足需求-并且都在3.3V 电源下工作-这正是原始 RS 至422/485器件所处的状态。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 帕克的支持。

    此致、

    Bhagavath