This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:器件 ID 寄存器0x11 DID [2:0]

Guru**** 2528490 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260486/dac8775-device-id-register-0x11-did-2-0

器件型号:DAC8775

大家好、  

关于 DID[2:0]、一旦复位、寄存器将被重置为000、即  DID[2:0]= 000。 问题-  

  • 上电后 、 所有 DAC8775器件是否会[2]保持为000?
  •   在整个产品生命周期中,[2]是否会保持在000固定? 或者在2年后、[2:0]是否会在一个 PCN 后更改为另一个默认值?  

背景是客户是否想要读取 DID [2:0]并使用它、因此客户 需要知道 DID [2:0]是否将在现在和将来的所有单位中保持000。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、

    对于器件 ID 寄存器、通常这用于指示器件中的修订版本更改。 目前、我们不希望对器件进行任何更改、我们希望此参数在产品生命周期中保持固定不变。  

    约瑟夫·吴