This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:请查看原理图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256184/afe4400-please-review-the-schematic

器件型号:AFE4400

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 AFE4400绘制了他们的第一个原理图。 您能评论一下吗?

请检查以下问题:

1.他们希望同时点亮绿色 LED 和光电二极管。 请引导我了解软件控制。

2.它们需要分别控制这2个 LED 的亮度。 此外、还请引导我了解软件控制。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    下 周五8月11日、我们将尝试与您联系。

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将原理图与 EVM 的原理图设计进行比较。

    例如

    蓝色标记- C36 可能是可选的、但为了进行测试和提高灵活性、可以保留该标记。

    红色标记-请仔细检查以改进。  ANA_SUP 和 DIG_SUP 是否共享同一个 VDD? DIG_SUP 的噪声可能会耦合到 ANA_SUP。

    在 EVM 中、 DIG_SUP 和 ANA_SUP 由一些 LC 低通滤波器隔开:

    谢谢