This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771EVM:申请有关 EVB 上 JP17位置的信息(数据表参考 SLAU727 2017年8月)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262324/dac8771evm-request-about-jp17-location-on-the-evb-datasheet-reference-slau727-aug-2017

器件型号:DAC8771EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8771

尊敬的诸位:

请参阅表3中的详细信息。 EVM 跳线摘要(SLAU727 - 2017年8月的第4页)、我恳请您了解电路板上与 JP17相关的存在/位置。

我在 EVB 的原理图中找不到它、可能是一个拼写错误?

我正在进行一项设计、在对我的实际 PCB 进行测试之前、我必须对 EVB 进行一些测试。

谢谢、此致

FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FF、


    我看过了 EVM 的设计、而且 EVM 用户指南中对 J17的引用肯定是错的。 正如您所指出的、这来自表3的 EVM 跳线总结:

     

    DAC8771未 连接到外部 RSET 电阻器(有电流输出的 DAC 有时会使用该电阻器)。  

    我对这种困惑感到抱歉。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph!

    此致

    FF