This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在输入端使用前置放大器时进行左侧检测

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261899/ads1299-lof-detection-while-using-preamp-at-the-input

器件型号:ADS1299

您好!

使用处于单极模式的 ADS1299、所有 IN_P 线被分类在一起、连接至 GND 并被用作基准。 IN_P 线路用作 IN_N 线路的基准、该线路随后连接到 ADS1299的模拟输入。

 

在每个 IN_N 输入的输入端、我添加了一个前置放大器。 这个运行模式使得 IN_N 引脚能够测量基准(GND)和模拟输入间的电压差。 前置放大器会放大来自模拟输入的电压信号、然后再将其发送到 ADS1299、从而实现更精确的测量。

如果我在输入前有一个前置放大器、您可以指导我如何使用导联脱落检测机制吗? 导联脱落检测机制使用 IN_N 引脚来测量基准(GND)和模拟输入之间的电压差。 IN_N 引脚仍可以使用前置放大器 在输入之前测量电压差。  然而、前置放大器必须以特殊的配置进行设置、以便导联脱落检测电路可以检测基准和模拟输入之间的电压差。  

非常感谢您的支持。