This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953-Q1:模拟输入检测

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADS7953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262322/ads7953-q1-analog-input-sensing

器件型号:ADS7953-Q1
主题中讨论的其他器件: REF5025ADS7953

您好!

在以下的一个开发项目中使用了使用2号数量的 ADC 部件和单独的参考发生器 IC (部件号:REF5025ID)。

可以为两个 ADC 部件使用单参考信号发生器 IC 吗?  

产品型号: ADS7953QDBTRQ1

谢谢。

此致、

戈帕拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopala:

    您可以对两个 ADS7953器件使用一个 REF5025。  请遵循 REF5025数据表和 ADS7953-Q1数据表中的建议。