This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:为什么器件采集阶段和转换阶段可能重叠?

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261680/ads7953-why-the-device-acquisition-phase-and-conversion-phase-could-overlap

器件型号:ADS7953

您好!

在数据表图1中、采集阶段在转换阶段结束前开始。

怎么会这样呢?

在转换阶段、S/H 电容器应与输入端断开连接。

但在采集阶段、应将 S/H 电容器连接到输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justifice、您好!

    最大转换时间为16个 SCLK、如图1所示。   有两个 LSB 的缓冲/内插、这样可以在采集周期内留出一点额外的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、缓冲/内插是什么意思? 我想知道 S/H 电容器开关在何种情况下连接到输入端、是否处于采集阶段的开始?

    那么、如果 S/H 被切换为连接到输入?、我们怎样才能获得最终的2位(在图片中、从 SCLK14到 SCLK16似乎是3位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2 LSB 基本上是误差校正、并不需要 S/H 电容器。  采集在 SCLK 的第14个上升沿开始。