This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82EVM:对器件进行编程会导致出现"-23082出现在未确定的位置和 quot;"分析:开头&quot 处的括号问题;

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260249/dac37j82evm-programming-the-device-results-in--23082-occurred-at-an-unidentified-location-analysis-bracket-problem-at-the-beginning

器件型号:DAC37J82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J82

在 Windows 11 Pro 笔记本电脑上、使用 DAC3XJ8X GUI 时、我在尝试对器件进行编程时遇到上述问题。

我所运行的测试设置与器件用户手册的"基本测试设置"中建议的相同。

您有什么建议可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了添加到以上描述中、我使用 DAC3XJ8X GUI v1.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:  

    您是否有希望使用的默认 DAC37J82设置的屏幕截图、以便我们重现此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang。

    昨天我们在较旧的 Windows 10计算机上测试了该设备,它运行得很好。 然后我在我的 Windows 11机器上重试它,忽略上述错误,和设备工作,尽管有错误消息。 在我的例子中、这些错误似乎可以忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    感谢您对此进行更新!  

    -姜